This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教C6678 Linux文件系统制作方法



你好,TI技术支持:


先小小的抱怨一下,TI E2E论坛访问速度实在是太慢了,半天打不开,此外这个中文技术论坛感觉也不是那么快。
这么大个跨国巨头,能不能花点小钱改善一下?

以下切入正题:

也就是TI提供的Linux文件系统镜像是怎么制作的?
我在linux-c6x网页下载了TI的Linux MCSDK,自己编译了Linux内核,并且在挂载TI提供的文件系统之后,可以正常启动,而且能访问内部的demo网页。
但是我想尝试自己制作,或者修改文件系统,于是我在ubuntu下把那个xxx.cpio.gz文件gunzip解压,然后再通过鼠标右键提取成文件目录的形式,然后什么都没改,用cpio命令把文件目录打包回xxx.cpio,然后又用gzip压缩为xxx.cpio.gz,但是当我把这个重新打包压缩的xxx.cpio.gz连同之前可以用的内核镜像一起生成镜像文件并且加载到DSP中后,启动不起来,内核打印出来的信息好像说没有找到根文件系统。
同样的文件系统镜像,我解压、重压缩之后就不能用了。这是怎么回事呢?好像是打包生成xxx.cpio的时候的问题。
能否指点一下?谢谢
此外,TI linux-c6x网站上的东西感觉很混乱,看的时候很费劲。而且早就说要发布GA版本,但几个月过去了,里面的下载文件还停留在原来的Beta2版本。到底什么时候发布GA版本?

  • Cheng Meng您好,

    1. 我在公司及家里登陆速度还可以,论坛登陆速度跟你的网速、电脑配置等相关,我会将该问题反馈给维护人员查看解决的。

    2. 解压的时候可能文件损坏导致,可以重新试一下解压压缩再进行测试。另外很奇怪的是你为何要做解压压缩这个测试呢,而中间没有任何操作?

    3. 为了将版本做的更好,发布一个更健壮的版本,所以有一定的delay,我们会尽快发布。请问目前的版本是否满足是否满足你的需求?

  • Andy Yin你好:

    谢谢你的回复!

    文件系统问题已经解决,是cpio命令选项设置的问题。

    我对目前的beta2版本还处在摸索阶段,还没有用到工程中,但是热切的关注其在工程中的应用。

    TI那个linux-c6x网页上的东西有些零散,缺乏系统性,可能linux的熟手们会觉得很easy,我对Linux不是太熟悉,所以摸索了好久才理出了一点头绪来。