This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm365 bootargs

您好,

我正在学习dm365,请问在uboot参数中的dm365_imp.oper_mode=0;davinci_capture.device_type=1;davinci_enc_mngr.ch0_mode=pal这些参数是什么意思?

谢谢!

  • 这三个参数均有UBOOT直接传递给内核,所以要想知道他们具体的作用,需要根系内核模块的结构。

    dm365_imp.oper_mode                    是指在内核模块中内存空间采用连续、或者不连续模式。

    davinci_capture.device_type              是你的捕获设备的设备类型

    davinci_enc_mngr.ch0_mode           是输出编码信号的格式,PAL或者NTSC。

  • 我印象中dm365_imp.oper_mode=0 表示continuous mode; =1表示single shot mode。是关于Previewer和Resizer的工作模式。

    请专家解答。

  • 非常感谢你们的答案,对我非常有用!

  • 你可以看内核代码中关于编码的部分,里面有这几个结构体和变量的介绍,Davinci_display.c、Vpbe_encoder.c几个内核文件就可以找到答案