我遇到了一个问题,dm365 dvsdk 4.02 提供的demo 程序encode ,独立编码h264 或mpeg4 视频和aac音频没有问题,但是,将h264 与 aac同时编码时,产生的aac音频文件会有周期性的破音,但是将mpeg4 与aac同时编码时就没有问题。这是何故?
具体:
encode -a audio.aac -l -------- 可以
encode -v video.264 -I 1 -y 2 ----------------- 可以
encode -v videio.mpeg4 -I 1 -y 2 ------------- 可以
encode -v video.264 -I 1 -y 2 - a audio.aac -l -------aac 有破音
encode -v video.mpeg4 -I 1 -y 2 -a audio.aac -l ----可以
在我们的应用里面,必需是aac + h264 同时压缩,而非mpeg4.
encode