下载程序 是出现data verification failed at address 0x0,
用的是C6713芯片。
CMD配置
*****************************************************/
-c
-stack 0x1100
-heap 0x1100
/***********************************************************************************************/
MEMORY
{
VECS_SRAM: o = 0x00000000 l = 0x00000400
DATA_SRAM: o = 0x00000800 l = 0x0001f000/**/
DSP_RAM: o = 0x00020000 l = 0x00020000
SDRAM: o = 0x80000000 l = 0x00700000
}
/***********************************************************************************************/
SECTIONS
{
.vector > VECS_SRAM
.text > DATA_SRAM /*.text 存放程序代码 */
.switch > DATA_SRAM /* .switch 存放程序中switch语句的跳转地址表 */
.far > DATA_SRAM /* .far 为程序中用far声明的全局和静态变量保留空间,即子文件中的全局和静态变量*/
.cio > DATA_SRAM
.stack > DATA_SRAM /* .stack 存放C语言的栈,用于保存返回地址、函数间的参数传递、存储局部变量和保存中间结果 */
.sysmem > DATA_SRAM /* .sysmem 存放C语言的heap, 用于程序中的malloc 、calloc 、和realoc 函数动态分配存储空间 */
.cinit > DATA_SRAM /* .cinit 存放程序中的变量初值和常量 */
.const > DATA_SRAM /* .const 存放程序中的字符常量、浮点常量和用const声明的常量 */
.bss > DATA_SRAM /* .bss 为程序中的全局和静态变量保留存储空间 */
.data > DATA_SRAM /* .data 存放已初始化数据 */
.data_ram > SDRAM
.adda_ram > DSP_RAM
}
/***********************************************************************************************/