大家好:
我现在用两块DSP(6678)SGMII口直接连,可以正常link up 和数据通信,用的是Master mode
但是我把两个DSP的SGMII连接到一个ethernet SW上,两个DSP使用Master mode与SW link up,可以正常link up。但是数据传输不正常,发送数据的时候抓取SW上的数据包,什么都抓不到。数据没有发送出来。代码是一样的。
中间加了个SW需要什 么特殊的配置吗? 我的这两种情况都没加PHY芯片的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.