1.对于LTE PUCCH格式2的应用,输入的数据是不是解扩后还没有做均衡的数据,COR内部做均衡和相关?
2.PUCCH中pilot和数据存在45度旋转,要乘以(1+j)/sqrt(2)补偿, 这个是乘在数据上还是pilot上?
3.文章中讲到要将COR control register的值设为0x1B,这样QPSK MAP 00就映射到了-1.在LTE协议中00是映射到(1+j)/sqrt(2),这个值旋转45度并不能得到-1.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.对于LTE PUCCH格式2的应用,输入的数据是不是解扩后还没有做均衡的数据,COR内部做均衡和相关?
2.PUCCH中pilot和数据存在45度旋转,要乘以(1+j)/sqrt(2)补偿, 这个是乘在数据上还是pilot上?
3.文章中讲到要将COR control register的值设为0x1B,这样QPSK MAP 00就映射到了-1.在LTE协议中00是映射到(1+j)/sqrt(2),这个值旋转45度并不能得到-1.
1. 使用COR做PUCCH处理的话,分成两部分,第一部分是CORE上的预处理,包含变换到时域及接扩,之后数据及导频均送入COR做相关;
2. 在pilot上做补偿。
3. 手册上的control寄存器的位段定义貌似有问题,我这有一个老版本的手册对控制寄存器的定义如下,原则应该是00-1, 11- -1, 01- -j, 10- +j.
bit7:6 对应QPSK MAP 00,
bit5:4 对应QPSK MAP 01,
bit3:2 对应QPSK MAP 10,
bit1:0 对应QPSK MAP 11,