This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教:C6670L两板的SRIO通信,没连通?



我采用26670L的板子和CI2EVMBOC进行板件SRIO通信,首先测试SRIO_EXTERNAL_LINE_LOOPBACK 的方式。CI2EVMBOC板子我没做任何设置,连接如下

 

然后,我将例程主程序文件中 loopback_mode 设置如下:

 

 

最后,用两台电脑,一台电脑与一块板子连接,通过CCS往里面下.out 文件。直接运行没跑通。

1、是不是CI2EVMBOC板子没设置对?  另外代码疑问如下:

 

还配置为 1xlaneA_1xlaneB_1xlaneC_1xlaneD做什么?

2、如下图,external_path[j]的取值为1xlaneA_1xlaneB_1xlaneC_1xlaneD或者2xlaneAB_2xlaneCD ,这表示四个port口全的用,下面代码为何没开启01端口?

 

3、在函数void srio_signle_port_transfer(SRIO_Transfer_Param * transferParam,

Uint32 uiPortNum) 中,部分代码如下图。我进行的是external_line 测试,是不是应该将他改为DSP1_SRIO_BASE_ID ? 这是不是我没跑通的主要原因?

 

 

问题比较多,麻烦了。

  • 1 你标识的只是初始化,后面对每个port重新配置使能;

    2 EVM只有port2/3连接到AMC扩展,port0、1没有连接,所以只使能port0/1,所以只能配置为4个x1 mode,或者2个x2mode。

    3. 是的。

    具体请使用最新的STK SRIO测试例程:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx

    以及相应的SRIO编程说明文档:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/21926.aspx

  • 你好,Andy Yin1

    C6670L两板的SRIO通信,没连通?第二个问题你回答是这样的 EVM只有port2/3连接到AMC扩展,port0、1没有连接,所以只使能port0/1,所以只能配置为4个x1 mode,或者2个x2mode。

    我想问一下TMDSEVM6670LE和连接板BOC上的AMC也都没有连接到Port0和port1吗,是不是说通过连接板BOC连接两块TMDSEVM6670LE,只能够使用port2和part3进行传输数据。