各位开发者:
大家好。我最近在TMS320C6748的开发板上做测试,程序做在SYS/BIOS下,现在希望C6748的开发板能够定时进入RTC模式和定时从RTC模式唤醒,看了TI提供的C6748的TRM,有下面几个问题要请教一下:
1. 如何进行RTC模式?在C6748的TRM的9.7节,提到进入RTC模式没上面软件控制,把除了RTC模块的其他模块都去掉供电就可以了,实际有没有哪位朋友测试过?如果有相应的例程的话,麻烦发给我参考下,邮箱:liushenshenxfy@126.com
2. C6748的TRM的第26章提到RTC有两种中断方式,但是如果设备进入了RTC模式,其他的模块都没有供电了,中断怎么发给CPU啊?
3. 如果让设备退出RTC模式?在程序中按照C6748 datasheet中5.3中提到的供电顺序依次给各个模块供电就可以了吗?