CCS版本为3.3,CGT版本6.1.9,bios版本5.41.11.38. 我利用CPU响应事件组合器(combiner)生成中断,将HWI_INT4 映射到ECM 32-63,这其中包含GPIO2bank的中断事件,外部中断利用GPIO2_0下降沿产生中断,设置好之后EVENT49中填写了中断函数,unmask event source也打钩了,然后在主程序中直接调用了中断函数,但是一直进不去。难道还要在main函数中开中断吗?我查了很多资料没有发现有用的信息,研究半天了,希望TI工程师能给与解答,感谢!