This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在C6748里用同一个BANK的2个GPIO作为外部中断的输入接口,如果2个GPIO同时触发,那么先处理哪一个中断程序呢?谢谢!
你好,
同一个bank的GPIO, 不管是一个或者几个管脚触发中断, 只会产生一个Bank Interrupt中断信号给CPU, CPU是不知道哪个GPIO管脚产生的, 需要你在ISR中断服务子程序中去判断INTSTATn寄存器哪(几)个GPIO管脚触发的, 然后逐个处理, 还要把INTSTAT的相应位清0, 所以先处理哪个GPIO中断, 看你的程序怎么写了.
Shine Zhang
你好,感谢你的回复,如果在执行一个GPIO中断时同一个BANK的另一个GPIO也触发了中断,那么后触发的中断会丢失吗?如果不丢失怎么去判断它,谢谢!
Shine Zhang
你好,C6748的中断处理机制中,不同BANK的GPIO,设置不同的优先级,高优先级中断子程序在执行时,如果出现低优先级的触发,那么低优先级的中断处理会丢失吗?