This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

当OMAPL138 ARM端带有OS(Linux)时,如何启动DSP以及运行DSP端的程序呢

TI专家,各位朋友:

       大家好!目前遇到一个问题,当arm端没有OS时,我用AIS将arm端启动DSP的程序和DSP端的应用程序揉成一个BIN文件,烧录到NAND FLASH中,可以成功运行。但目前ARM端要跑一个OS我就不知道该怎么启动DSP以及运行DSP端的程序了,谁有这方面的资料求上传或者发链接,十分感谢。

注:DSP端的是裸机程序,没有使用BIOS.