TI E2ETm 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

怎样使用ccs5.0和xds100开发6678l开发板

我安装了ccs5.0 和bios-mscdk,但是xds100仿真器不知道怎么用,不知道xxcml连接文件应该怎么选择,现在就是连接不上板子,望各位高手指点,给我说说使用ccs5.0开发6678l的详细步骤,谢谢了。
  • 每次点击RUN过后都提示unable to launch。望给位说说详细步骤,怎样才能使用xds100连接到板子。谢谢了

  • 您好,

    1. view->target configurations打开窗口,右击选中new target configurations;

    2. 双击相应的*.ccxml,按如下进行选中相应的device

    3. 右击上图右边的target configuration,对每个核进行gel文件的配置,gel文件位于C:\Program Files\Texas Instruments\ccsv5\ccs_base_5.0.3.00023\emulation\boards\evmc6678l\gel

    4. 配置完上述2,3后保存,然后选中该ccxml进行debug。

    请测试,如果有问题,请将你的配置步骤贴上来讨论,谢谢

  • 您好:
           1,  我按照您说的步骤去生成xxcml文件了,但是我选择xds100仿真器后下面的Device没有6678l,是否我什么文件没装,我用的是光盘里给的CCSv5.0.3版本,是不是和你的版本不一样。
     

            2,光盘资料的factory_images文件夹里的program_evm_userguide.pdf文件说需要设置两个环境变量和运行program.js文件,如下图,这个是不是和设置仿真器有关。两个环境变量我设置好了,但是我在DOS下按照program_evm_userguide.pdf上的步骤运行program.js,DOS提示出错,运行不了.js文件,这个会不会影响我不能选择6678,如果影响,.js文件应该怎么运行。

     


             3,另外,BIOSMulticoreSDK-2.0_UserGuide.pdf上提到,需要Building CSL Library和Building Device Drivers,如下图,请问下这个需不需要。如果需要,能不能给下具体步骤,按照pdf上的说明,需要CGXML,XDC tolls等软件输入相应的命令,这些软件是和ccsv5.0.3一起安装的,但是我找不到.exe文件来输入命令,我在TI官网上去下载了CGXML和XDC TOOLS,重新安装了一遍,但是还是找不到相应的.exe文件来输入命令。望指导
         谢谢

     

  • 您好,

    我用的CCS版本与你的一样,直接安装完CCS就可以,不需要你所说的那些复杂的配置。

    请确认一下安装目录C:\Program Files\Texas Instruments\ccsv5\ccs_base_5.0.3.00023下有没有下面的文件

     

  • 您好,我的安装目录里面也有图中的那八个文件。但是现在仿真器选择xds100后器件不能选择6678,这个问题不知道该怎么解决,我在这上面折腾了一周了。不知道安装完ccs5.0.3过后还要对ccs进行什么设置不,需不需要licence。    望指导,谢谢。

  • 我也碰到有些电脑上安装5.0.3后没法找到6678的问题。当时我的电脑上没有问题,打包拷贝过去后解决。不是很方便,但是可以试试看。

  • 我实验室两台电脑重装了好几次都还是这样,不知道该怎么解决。

  • 什么意思?换电脑重新装CCS试一下?

  • 上次我碰到的问题是换电脑解决的。不知道是否能够解决你的问题。另外,也不是特别确定是否和license有关。这两台电脑以前装过CCS4和以后的版本吗?

  • 谢谢各位。我在第三台机器上安装软件后,问题解决

  • Qiang Wang,

    多谢您的确认!有时间经常来论坛逛逛:)