自己画的板子,用的AM3359ZCZD72,电源芯片用的是TPS65910A3A1,启动的时候出问题,通过串口可以看到如下:
Welcome to use TQ3358 Board! boot from SD card...
##### EmbedSky BIOS for TQ3358 #####
This Board: SDRAM is 512MB; LCD display size is: 800X480
Hit any key to stop autoboot: 1
只要我及时敲击键盘,可以进入uboot的命令行模式,然后可以正常下载MLO,U-boot,kernel以及root镜像,然后能从uboot命令行启动系统;但是如果不及时敲击,就一直停在这里,而且之后再敲击键盘也没有用了,为何呢?
我也查看了uboot里面的一些函数,没找到原因。
另外,“Hit any key to stop autoboot: ”这个信息是在哪个文件里面输出的呢?