HI, TI engineers:
欲实现C6678与一块单板机的通信,C6678与单板机之间通过一片PLX公司的PEX8112 PCIe-PCI Bridge桥接芯片进行接口转换
PEX8112默认工作在Reverse模式,即PCI-PCIe模式,8112的配置寄存器值如下图:
请问对于这种情况,应将6678配置成RC端还是EP端,Inbound/OutBound Translation如何设置?
使用\Ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages\ti\drv\exampleProjects\PCIE_exampleProject下的两块EVM间的通信例程时发现
程序停在
/* Wait for link to be up */
pcieWaitLinkUp(handle);
处
ltssmState值为3,对应POLL_COMPLIANCE。
该如何解决,求指导。