This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678能让上位机通过网口复位DSP的方案吗?



各位专家:

        通过各位专家在论坛里提供的例程我已经初步完成了通过网口给6678加载程序,但是现在想要进一步通过网口给DSP复位,就像SRIO、PCIE那样,不知道各位专家有没有类似的方案,或者好的建议?恳请各位专家给予帮助,谢谢了!

  • 各位专家,各位大神,快来帮帮小弟啊!

  • 您好 很高兴看到您网口加载程序已经顺利调通了。我也正在做这方面的东西,但是刚刚接触,很不熟悉,希望得到您的指点。

    我的情况是:我在DSP 6678芯片上完成以太网程序自加载,现在测试工程可以通过以太网完成多核加载。但在测试工程中加入SRIO功能实现代码部分之后,自加载就boot不起来了。不知道是什么原因~

    我逐步调试时,发现,将涉及SRIO功能实现的那些代码一点一点的加到测试工程里面,有的加一部分可以boot,有的不行。如果加入的代码有函数调用之类的代码,很可能就boot不起来,请问函数的调用,涉及到堆栈,内存分配,这些需要修改对应的cmd文件吗,会对我的程序boot有影响吗?