附件是单核spi flash boot例子及相关使用说明,使用过程中注意如下几点:
1. Booting from the SPI NOR on C6670中起到的image生成步骤集成在批处理文件spiboot.bat,双击该批处理文件依次会执行文档中所述各个步骤,如文档所述在完成前4步生成i2crom.ccs后需要修改该文件中对应位置51->00;
2. spi boot parameter参数在nysh.spi.map中,具体参数定义说明在tiboot.h中可以参考boot_params_spi_s;
3. 在不同板子做flash boot时,需要修改spiboot.bat处理文件中的相关输入out,其他输出文件也可以修改,另外可能nysh.spi.map中的参数也需要根据硬件板子作出调整;
4. 例程只做了单核加载,对于多核加载,如附件中spibootMulticore.bat添加了使用mergebtbl将多个boot table合成,请大家根据自己的文件名作出修改。