This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127 rdk3.2

在《IPNC_RDK_McFW_UserGuide.pdf》中的两幅图 请问OSD到底是在m3上运行的还是DSP中啊?

  • 看你做什么类型的OSD。

    如果是前端叠加OSD那么就是在DSP中做的;

    如果是播放端叠加OSD,也就是graphics叠加,则是在VPSS M3侧做的。

  • 谢谢各位的回答,我想问的关于OSD是在UI界面或者VLC中看到的视频流中的logo time等,请问是在哪里做的?

  • 同上面所述,看你是什么设备,如果是IPNC直接出的码流,应该是DSP端。如果是NVR那么就看IPNC送来的码流是否有logo time,如果有,前一种情况,如果没有,那就是NVR自己叠加的,当然也就是VPSS M3做的。

  • 谢谢您的耐心解答,Robin Edson 。

    在代码里看好像是vpss m3中。

    The  OSD  algorithm  runs  on  C647  DSP  of  TIDM81xx  processor. 文档里面写的是DSP。

    您能再帮我解释下吗?谢谢

  • 这是两种不同的实现。你在links_c6xdsp/alg_link/下也有个swosd,事实上都是做软OSD的功能,建议用DSP来做。这样资源比较均衡点。