This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
請問...
1.
我寫了一個應用程式,功能為定期Printf UART 到PC 與 刷新AM335X-SK 的LCD
但我測試下列兩個檔案系統包會有不同的結果
arago-base-tisdk-image-am335x-evm.tar.gz (約10分鐘後,"LCD 畫面黑掉",但UART仍正常工作)
tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.gz (LCD 與UART 皆正常工作)
請問這是什麼問題造成??
2.如果需要WIFI功能 AP OR STA
arago-base-tisdk-image-am335x-evm.tar.gz 需要再自行加入什麼工具? 例如iwconfig
如何加?
3.我將寫的應用程序,透過/etc/init.d/rcS 呼叫,但無法自動執行,請問這是什麼問題造成
感謝~~~
1. 問題我找到答案了
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_LCD_Controller_Driver%27s_Guide
tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.gz 是在哪邊將此功能關閉的??
justin wang 说:1. 問題我找到答案了
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_LCD_Controller_Driver%27s_Guide
- Default blankinterval is 10 minutes, blank event is triggered on every 10 minutes period(this will happen even if you set screen unblank as above). Blanking can be disabled altogether by appending consoleblank=0 to kernel bootargs.
tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.gz 是在哪邊將此功能關閉的??
1.根据这个提示,在u-boot中传一个参数consoleblank=0到内核就可以,我记得内核中有一个*blank*的函数,把那个注释掉也可以
2.用usb wifi最简单,可以把usb wifi内核编译成*,ko,再移植一下tools,比如openssl-0.9.8k.tar.gz,wpa_supplicant-0.6.9.tar.gz,wireless_tools.29.tar.gz
3.以3359为例子/etc/init.d/matrix-gui-2.0脚本打开/usr/bin/matrix_browser,最简单的办法是进了文件系统pa aux查看所有的进程,就可以看到demo的路径,grep一下/etc就可以找到了
感謝各位高手幫忙^^||
1.
修改AM335X UBOOT傳遞給kernel的參數表,一樣無法解決螢幕黑屏問題
/home/sitara/ti-sdk-am335x-evm/board-support/u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00/include/configs/am335x_evm.h
Google搜尋到再程序中加入 f = open("/dev/tty0", O_RDWR); write(f, "\033[9;1]", 8); close(f); 就OK了~ 螢幕10分鐘後,不會黑屏
3.
arago-base-tisdk-image-am335x-evm.tar.gz
etc\init.d\rcS 最後一行加入 . /test/test_First 無法自動執行test_First程式
手動打命令可以執行