This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我们用的EVM板子是6678的, 想通过SPI NORFLASH直接加载. 我们根据SPI boot的例程的步骤对CCSv5.5生成的.out文件进行操作.第一步能通过hex6x的工具成功转换为btbl的格式.到了第二步要用b2i2c工具转换成.btbl.i2c格式的时候,b2i2c提示"Max input array size exceeded".我们用的.out文件大小为5,607KB,生成的.btbl文件大小为1757KB.
问题:b2i2c工具对于文件输入大小限制可否自行修改?如不能,该如何操作呢?
谢谢
注:我换成较小的.out 文件是可以成功boot 的
该工具支持最大的size应该为2M,我附上源码,你可以自己尝试修改max array size,重新编译做测试。
你好 请问你的 norflash能启动码
我的启动不了,我用了工具转换链的 .bat批处理 转换成的.dat文件,在用my_spi_modify烧写工程
烧写过程:
1.转换.dat文件
2.断电,拨码开关设为noboot 模式 SW3~SW6 1000 0000 0000 1100 (0 对应on 1对应off)
3.上电,进入烧写工程,烧写
4.退出仿真器,断电,设为spi-boot模式,SW3~SW6:1011 0000 0010 1000 (0 对应on 1对应off)
结果起不来啊,能留个QQ:625477784