This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

RFID读写器选型



各位专家

我们在为RFID读写器进行选型,初步考虑5000或者OMAP系列,请你们能否从芯片处理能力,接口和架构设计角度提供些建议?

如果有参考设计更好了

先谢谢各位了!

 

 

  • 请介绍一下RFID应用的需求,方便我们为你选型.

    1. 硬件方面需要哪些外设?

    2. 软件方面需要做一些什么样的算法?

    以前有人用VC5509A做。也许有更适合的芯片。

  • Tony

    谢谢你的答复

    硬件方面主要要支持USB口,网口,想外扩GPS和SD卡,AD支持12bit左右。最好带个ARMcore可以支持掌上处理

    算法方面主要是解码算法和多卡识别反碰撞算法

    请问你刚才提到的VC5509A的设计,能详细介绍下么

    多谢!

  • 以前客户选择VC5509A的设计,主要也是因为做算法,和ADC以及SD卡。

    现在OMAPL138更适合,需要外扩ADC,接口方面都能满足你的要求,而且是广泛使用的器件,支持,资源相对更多。