如何在CCS中编译CE的ARM端的例子universal_copy?如何进行设置?CCS中提供了一个Code Engine Universal copy例子的工程模版,但这个模版创建的是ARM端无操作系统情况下的工程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在CCS中编译CE的ARM端的例子universal_copy?如何进行设置?CCS中提供了一个Code Engine Universal copy例子的工程模版,但这个模版创建的是ARM端无操作系统情况下的工程。
你好,
请问你使用的那个芯片?CE是哪个版本的?为什么要在CCS下面编译ARM的工程?你在ARM上不是使用的Linux么?你是需要在ARM上做一个库用CE来调用?
DM8168, codec_engine_3_22_01_06. 在linux中装的CC5.2。 CCS就是个eclipse,我自己设置好交叉编译工具就可以编译arm上的程序。我现在用CCS的GenCodecPkg和GenServer生成了算法文件.ae674和dspserver .xe674文件,现在问题就是如何用CCS或者其他IDE比如QTcreateor来编译arm端的CE app来调用.xe674,一般的做法都是在codec engine example里面直接改,然后命令行中make,但是这样不便于调试,所以希望能在CCS中完成这个事情,后期还会做QT界面所以更希望得到一些在QTcreator中编译CE app的资料。