This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 linux开发



  在开发DM8168的过程中遇到以下问题,没有想通,请各位大侠帮忙看一下吧:

      DSP与ARM处理器程序开发是独立的吗,是不是CCS5开发DSP程序,ARM使用KEIL4或是其它linux交叉编译工具开发.还有ARM处理器如果架构LINUX,那图形界面如何设计,用QT还是MINIGUI,还是其它的.DSP是作为ARM的一个外设吗.谢谢

  • 可以参考DM8168的DATASHEET,ARM与DSP两个核都是独立地,它们之间的通信可以通过syslink进行。

    具体开发过程中,ccsv5也可以进行支持u-boot及linux的调试

    图形界面的话,ti提供的ezsdk包中有qt的例程,至于MINIGUI,需要用户自己开发设计,具体MINIGUI的编译以及编程需要用户自己完成

  • 1. miniGUI还是不建议用了,8168有SGX,直接上Qt就行

  • ti-ezsdk_dm816x_evm 开发包   编译linux内核时却少文件,如下图:

    这是什么原因?

  • 你好,想问一下。自己做了一个DM8168的板子。在官网下的EZSDK的开发套件,编译过程中会有错误说少一些文件,暂且不用这些驱动文件,编译成功,但是SD卡,uboot启动,但是linux 没跑起来。这是怎么回事?官网的开发套件还需要进行哪些设置更改吗?

  • TI8168板子的PCIE搜索设备号的问题?

    1,linux内核启动之后,输入lspci命令,没有任何的打印信息,包括其TI816X其本身的 host的信息也没有。
    2,系统启动过程中,打印有信息:ti81xx_pcie: Register base mapped @0xcb820000,而看网上别人的打印信息是,Register base mapped @0xd0820000.是否是这个地址映射出了问题。