TI专家、各位朋友:
我在LOOP例程DSP端工程中添加自己代码(用仿真器单独调试是好的),发现进不了HWI中断,LOOP本身例程也无法工作了,去掉我自己的中断设置代码,LOOP例程可以正常运行。我看配置文件,LOOP例程中把IPS中断映射到了INT4和INT5,我就把自己的硬件中断映射到了INT6和INT8,我自己弄了个优先级为15的TSK来做我自己的HWI设置(TSK确实执行了,我在TSK中点亮一个LED),具体设置如下:
这两个中断分别是GPIO中断和EDMA中断,这种方法我单独运行在DSP上是OK的,我现在怀疑,LOOP例程中是不有有哪里(TSK或者SWI)中禁止了GIE,我现在根本就不知道该怎么调试DPS端的代码,从ARM端来看现在DSP就像一个黑盒子。
求TI专家、各位大神不吝赐教,十分感谢!