各位前辈:
咨询异步flash与DSP连接问题。选用C6727,地址线为A0~A12;外部flash选择AM29LV800D,地址线范围为A0~A18。通过查阅相关资料,flash的地址映射为0x90000000外后的地址,配置为16位地址线。对应的接法一般为:
DSP6727管脚 flash地址线管脚
BA1-------------------------------A0
EM_A0---------------------------A1
EM_A1---------------------------A2
EM_A2---------------------------A3
。。。。。。。。。。。。。。。
EM_A12---------------------------A13
连接电路为:
FA_13~FA_17配置连接相应的GPIO管脚。按照这种连接方法,在使用genbootcfg工具配置flash启动启动时,需要配置C672x的GPIO为高位地址线,在其配置界面:
问题:这种情况下,ADDRESS PIN #13该配置为连接C672x的管脚呢?(实际上硬件已经将其和C672x的EM_A12连接。)