我正在学习AIF2相关的PDK内的例子,使用了LTE CPRI FDD模式, 现在对AIF2的接收有些疑问。
例子中使用的是1ms 的subframe event来进行PKTDMA 数据的发送与接收, 我能理解每个subframe event正好在TX的 subframe 的边界处, 即每次填写的symbol 序号是 0..13, 14..27这些一个整subframe, 但同时在这个event里处理RX,怎么确保接收的是在1ms subframe边界处, 难道不会收到10..23, 24..37这些是1ms的14个symbol但完全不是1个subframe, 而且接收的RX desc内PS区全是0, 无法分辨symbol号,这个应该如何处理?
谢谢回复.