This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教OMAPL138 DSP启动问题~ 请各位不吝赐教!

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

我看了很多遍 置顶帖 “关于boot总结” 还是有一些问题不明白~

现在的情况是 ARM 跑LINUX

DSP 无系统~

我想在 LINUX 下写个驱动,用于加载无系统的DSP程序

1、CCS 编译生成的 .out 需要再做什么处理么?我看文档有提到要生成 boot table形式?

2、我可以直接把 .out文件加载到内存 比如 DSP L2 RAM里,然后设置HOST1寄存器,最后复位DSP来启动么?

3、CCS 的在线仿真是怎么运行这个 .out文件的啊?

4、对于OMAPL138可不可以只使用DSP呢?

5、我等的.out文件怎么有278KB大呢?这超过了 DSP L2 RAM 那怎么加载运行啊?