新买的TMDS C6670LE EVM原装的开发板,根据板子资料,串口附近的 黄色的跳线设置为 串口输出,
启动模式配置为Nor Flash,在超级终端中一直不停打印 “IBL:Booting from NOR”,请问是怎么回事?
好像是xds560的仿真器一直在重启cpu ? 新板子买来还没有用usb连过ccs,直接上电测试,有没有问题?
启动配置为Nand里的Linux 启动没问题,打印输出一直到通过DHCP获取IP的地方;
配置为POST,自启动检查,没问题,spi、i2c、ddr等等都 pass了。