TI 专家
GPIO 不够用,SPI CS 也不够用, 使用common的I2C IO expander 扩展(bidirectional with interrupt), 请问扩展芯片上是否可以连接多个SPI_cs# 信号,还是一定需要接到am3352上面, 同问外设的interrupt是否也可以接到扩展芯片上
16 SYS_BOOT pins是否可以处理这些SPI_cs#或者外设的interrupt。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 专家
GPIO 不够用,SPI CS 也不够用, 使用common的I2C IO expander 扩展(bidirectional with interrupt), 请问扩展芯片上是否可以连接多个SPI_cs# 信号,还是一定需要接到am3352上面, 同问外设的interrupt是否也可以接到扩展芯片上
16 SYS_BOOT pins是否可以处理这些SPI_cs#或者外设的interrupt。
谢谢
请看附件:
用的PCA9673PW I2C expander
我的意思是我的SPI_CS信号不够用,要用GPIO 模拟,但是GPIO也不够用,用IO Expander 扩展, SPI_CS#信号是否可以放在这个IO expander上面, 系统是否支持。 然后我又顺便问下,外设Interrupt信号是否也可以放在这个IO expander上面, 系统是否支持??
假如不行的话,我只能放在CPU的GPIO口上面: SYS_BOOT pins 是否可以接上 SPI_CS# 信号,或者外设interrupt信号
请问您所使用的扩展芯片是不是参照我们的EVM板上的CPLD?
如果是,我觉得这个中断还是要从AM335x侧看是否可以得到。
我未用CPLD, 只是用了I2C IO expander, interrupt, 您的意思是还是需要直接接到CPU?