在我的一个设计中,使用DSP6713进行信号处理,其中有一块线路板出现初次工作大约10分钟左右后DSP会死机,再次开机直接启不来。
经过检测发现DSP的NMI管脚有一个2~2.5V的电压,并一直在波动。在电路中,DSP的NMI管脚通过一个4.7K的电阻接地,我尝试将电阻变成1K,无效。
我用的DSP芯片型号是TMS320C6713BPYPA200。同样的板子做了4快,另外三块没有这样的问题,怀疑是焊接问题,重新焊了一遍,工作了半个小时候还是出现了死机问题。并且开始NMI管脚电平是低,出现故障的时候,NMI管脚电平和上述现象一致。
我想知道什么情况下,NMI管脚会出现这种异常电平?