This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335X GPMC 波形诡异 跟数据手册描述的完全对不上



大家好 我调试AM335X的GPMC, 采用16BIT, NON-MUX, NORFLASH的方式

时序参数尝试过各种,但是波形都是如下:  

但是!!地址线给出的地址 信号 我用示波器都打过 是正确的,

写时序: CS 与WE  一个CS 下拉时间段里 有2次WE下拉 

读数据的 CS 与OE波形

  • 我的配置如下,关于时序的参数 我尝试过很多种 但是 基本波形都是以上的这2种模式

    实在是搞不懂 为何波形会出现这个样子的,完全对不上数据手册!!!

    static struct gpmc_timings fpga_timings =
    {
    .sync_clk = 0,

    .cs_on = 0,
    .cs_rd_off = 80,
    .cs_wr_off = 80,

    .we_on = 40,
    .we_off =58,

    .oe_on = 40,
    .oe_off = 60,
    .access = 70,
    .rd_cycle = 81,
    .wr_cycle = 81,
    };

    gpmc_cs_write_reg(GPMC_CS, GPMC_CS_CONFIG1, GPMC_CONFIG1_READTYPE_ASYNC |
    GPMC_CONFIG1_WRITETYPE_ASYNC |
    GPMC_CONFIG1_DEVICESIZE_16 |
    GPMC_CONFIG1_DEVICETYPE_NOR |
    GPMC_CONFIG1_FCLK_DIV3);

    val = gpmc_cs_read_reg(GPMC_CS, GPMC_CS_CONFIG1);
    val &= NONE_MUXADDATA;
    gpmc_cs_write_reg(GPMC_CS, GPMC_CS_CONFIG1, val);

  • 你的问题解决了吗,我和你遇到的问题是一样的,还有我的数据位不能持续整个写周期,如果你解决了了麻烦交流一下哈,qq1741803992