最近研究Keystone I软件开发包:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx中的GE例程,有几个问题始终不太明白。
1、在GE_loopback_test.c中的loopback是MAC、SGMII、SERDES中的哪一类loopback?在程序中如何进行判断?
2、在GE_PktDMA_init.c中分别enable了NETCP PKTDMA的RX channel22、23、8和TX channel 8,并且设置了两种RX FLOW。在进行loopback时,从TX到RX,使用了3个RX channel中的哪一个来接收数据?还是全部使用了?又是如何选择对应的RX FLOW的呢?