This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6713 EDMA 的读取速度问题:

外挂一个FIFO ,然后想通过EDMA 读取FIFO数据, 想知道 这个EDMA的读取速度 是不是只跟 EMIF 中的CEXCTL寄存器中的  Read setup 、Read strobe 、Read hold 3个 有关系 我看手册上写 setup >=1  Read strobe>=1  hold >=0, 是不是就意味着 如果我EMIF 时钟 是100MHz 那么我的读速度最多也只能是50,    也就是 /ARE这个信号最大50M  谢谢!!

 

 

有人回答下呗!