使用SRIO的驱动,socket发送数据,
1. 使用DIO模式,对外socket发送一段data,完成后是否可以自动发送一个doorbell 包?
在SRIO的硬件手册中LSU寄存器看到有这样的配置,但没找到例程,
是不是在bind的那个数据结构中配置,doorbell tag = 1 ?
2. 使用DIO模式,socket_receive(...),手册上说只能接收doorbell,
那么接收到后,这里输出的那个数据参数是不是就是doorbell中的16bit info?
注册socket 和 doorbell 的函数是哪一个?
3. 带中断处理的Isr,TxCompletionIsr 和 RxCompletionIsr,有什么作用;
注册Isr的时候是注册在system 和 host interrupt,然后转入上面两个函数,
那么srio的中断是怎么映射的呢?
谢谢!