各位工程师:我最近在6670开发板上利用自带的emacexample示例程序调试网口,出现了两个问题:
1、当程序设置为internal loopback,若不加载gel文件,程序可以跑通,但是数据会丢失部分,并且观察丢失的数据都是协议帧内容部分,协议头数据完整;当加载gel文件,数据正确。我试了下若将gel文件中配置pll1部分(这个设置6670 main pll为 983mhz)部分注释的话,数据也会丢失。请问是不是与dsp的mainpll值有关?
2、程序设置为external loopback,加载了gel文件,配置sgmii寄存器为auto negotiation,且为master模式,并且通过外接网线连到了外部电脑上,但程序运行时卡在检测 sgmii status寄存器 中link位状态那里,link一直为0,请问是什么原因?