This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【有奖征集】对于论坛上C66X DSP资料/代码共享的需求和建议收集



大家好,

欢迎大家加入我们的DSP家园!

对于Multicore DSP,您也许刚刚开始接触;也许有的已经比较熟悉了;也许有的已经成为专家了;

......

对于Deyisupport,有的也许刚刚加入;有的也许已经是我们的老朋友了;

......

不管你对DSP、Deyisupport的熟悉程度如何,大家都有一个共同的目标,就是以Deyisupport作为平台,共同努力共同进步将DSP使用的更高效,将产品做的更上一层楼!因此,为了给予大家更好更高效更及时的支持,我们专门开辟了这个帖子,用来收集大家的意见及需求,便于我们及时满足您的需求!

欢迎大家积极给出您的意见与需求,要求能够尽量具体!

谢谢大家的配合与支持!

  • 参与C66X DSP资料/代码共享需求和建议的反馈,有机会获得TI 精美小礼品 - 8*20mm迷你望远镜 。每天抽奖一次!活动到1月31日止。

  • 提几个建议吧。

    1.登陆以后,建议在设置,退出的旁边增加一个我的问题。也可以有关注的问题。或者发一个问题有新回复的提示或者连接,每次翻自己的问题看都翻半天。

    2.对于有代表性的问题解答,以及新示例的代码分享,建议单独加个精华模块置顶,把模块分细一点,比如外设类问题,多核导航,共享内存,CCS工具等。。

    3.提问的很多都是初学者,建议工程师解答的时候更详细一些,更通俗一些。

    4.培训的资料,和示例的程序还是有点少。

    5.论坛显示的收发帖的时间是美国时间么。有点别扭。

    工程师们回答问题很辛苦,表示感谢。。

  • 几个建议:

    设置、退出的傍边添加这样的一个项目,历史回复,就是自己对其他人的回复信息和其他人对自己所发帖子的信息,这样对大家应该会更有效率,否则每次都要找帖子要花很长一段时间。

  • bo tian您好,

    我可以通过点击作者名字就可以看到相应的活动信息,包括该作者发帖的历史记录,请尝试反馈一下,谢谢!

  • 知道了,谢谢啊

  • 楼主可不可以建一个QQ群之类的东东,这样有利于在线交流和讨论。

  • 谢谢您的建议。我们同时希望大家能够通过TI C6000的论坛实现开放式的交流,在设计中可以相互讨论交流并实现经验共享。

  • 作为菜鸟,提点小意见哈:

    1.刚入门可能还不熟悉路咋走,要是有一个可供交流的QQ群就好了,而且不像现在好多网上的QQ技术群一样,竟瞎扯,而非讨论真正的技术;

    2.作为菜鸟,肯定是有很多都是不清楚的,有时候工程师帮忙解答的时候,不是很通俗易懂诶,呵呵     希望工程师们解答菜鸟们问题的时候有多一些耐心,可以的话可以通俗一点,那样更便于菜鸟们理解;

    再次感谢工程师们的耐心解答,刚踏上DSP之路,希望各位多多辅佐   (*^__^*) ……