TI专家、各位朋友:
目前在用一个OMAPL138的板子,板子是自己设计的,DDR2是ISSI的 IS43DR16640A,大小为64M*16bit,我在GEL中配置的它。测试的时候,分别对整个存储空间做0X00000000、0xFFFFFFFF、0x55555555、0xAAAAAAAA以及数据递增测试(也就是用不同的数据测试5遍),测试能通过,但是要花好几分钟的时间,我配置的DDR2的工作频率是150MHZ。
#1:完成测试大约需要6分钟的时间,相当于每遍测试需要80秒的时间,这个时间是不是有点长?
#2:测试能通过,能不能说明对DDR2的配置一定是正确的呢?