请问VLIB库中的混合高斯建模APIVLIB_mixtureOfGaussiansS32(),是不是只接受灰度图像的输入,不直接接受RGB的输入?另外对于RGB的高斯建模与灰度图的高斯建模哪个效果更好些,有做过的指点下啊。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问VLIB库中的混合高斯建模APIVLIB_mixtureOfGaussiansS32(),是不是只接受灰度图像的输入,不直接接受RGB的输入?另外对于RGB的高斯建模与灰度图的高斯建模哪个效果更好些,有做过的指点下啊。
不是MCSDK。你可以在往上找下VLIB,针对64x的视频处理库,提供了已优化的58个API。
你好,第一:VLIB可以通过TI的网站去申请,不过周期太长,差不多需要40天左右;第二:我手上有现成的lib和相关的资料,如果你需要,你告诉我你的邮箱,我发你一份。
你好,我也只是在学习中,大家交流交流。第一,也需要通过向广大DSP同行们求助;其次,看TI提供的文档,调试TI的例程;最后,结合自己的测试对比来解决一些问题。
针对该主题的问题,我的目的是提高我现有的处理分辨率。因为我之前的RGB混合高斯模型处理大分辨率的速度不够理想,需要深度的优化,这个工作周期可能比较长,就想到了TI提供的API接口。向一些做过的人要了些资料(VLIB2.1和相关文档),后来发现VLIB提供的混合高斯建模只接受灰度图的输入,如果是RGB的图像那么得转换。
虽然TI提供的API在性能上有所提高,但对于一个产品来说,效果是首先要被考虑的,后来我多次测试发现基于灰度图的混合高斯模型的效果没有基于RGB的混合高斯模型。在运动目标检测中,最关键的是需要提取前景模块,只对灰度图处理可适用性并不会很强,一旦光线有变化(变暗或变黑),这个API的效果就不尽人意。后来我还是放弃了它的使用。
不过有一点我实际测试的效率与TI文档提供的效率说明有很大的出入,并没有达到TI所说的39.13 cycles/pixel。我不知道是平台的影响还是什么原因。数据是放在DDR中的,开了cache使能。
这是我的一点理解,有不对之处望TI的专家给予纠正。
Jason miller,
感谢您的分享!
就性能问题,我和你一样在怀疑是否和DDR相关的cache miss有关。如果是Keystone系列DSP的话,可以考虑打开cache和prefetch。同时可以考虑利用EDMA或者PktDMA进行DDR到LL2的memeory pipeline。
您好,我现在在做DSP上的目标跟踪,想问您一下能否把您的VLIB函数库和相关资料发我邮箱,多谢
你好 请问可以也发一份给我么? liangsaisai1988@sina.com 多谢
您好,vlib能发给我一份吗,网上只能搜到相关的资料,却没有现成的lib,471030698@qq.com
请问能否给发个vlib的库呢,等不了申请那么长的时间了。非常感谢!!邮箱:fengqiangzhenma@yeah.net
Jason miller,
你好!能发一份VLIB资料给我吗?谢谢!邮箱:gxq.861223.gxq@qq.com