This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM: 能否在Linux-x86版本的sdk中正确套用DCC TOOL生成的bin文件

Part Number: TDA4VM

在ISP文档相关文档中有描述,进行DCC TOOL调试时需要搭配RTOS版本的sdk,那是否能直接使用DCC TOOL生成的.bin文件替换到Linux sdk中用于ISP处理?

/home/xulei/文档/original.feae9b48ee1a4c8689150c65e252b228_2.png

  • 可以,但实际上不需要。

    在PSDK, 在sensor driver文件夹下有一个脚本从xml文件里生成bin文件。

  • 感谢,这么做确实可以用,但我还有一个疑惑。

    我注意到linux sdk的/opt/imaging/sensor name/目录下有两种不同位深度bin文件,_8b和_10b,这和DCC tuning tool的模块配置有关系吗?实际上当我使用10bit配置显示imx219的时候,YUV图像的高亮度区出现了粉色块。

    dcc_8b

     raw8模式的raw   

     raw8模式的yuv

    dcc_10b

     raw10模式的raw

     raw10模式的yuv

    看起来像是rgb转yuv的时候高位数据溢出了,请问我应该如何去配置它?

  • 麻烦新问题重新开一个帖子,我需要转给e2e工程师,也方便其他客户参考,谢谢!