TI的技术支持你们好,以下是我所遇到的问题:
电脑操作系统:XP SP3;
使用的DSP:C6455小端模式;
使用的板卡:自研;
开发工具:ccs3.3;
网络开发工具:NDK;
我在NDK所提供的helloworld程序的基础上进行改造,可以实现利用socket进行TCP或者UDP模式下的网络通信,这可以说明基本功能是正常的,并且我对示例程序并没有做根本性改动。当我使用UDP协议进行通信时,利用sento函数进行发包,当发送的数据字节数为1~1472时,可以在电脑上通过网口调试工具正常接收到数据,但当发送字节数超过1472时,sendto函数就返回-1,接收端未收到任何数据,利用抓包工具wireshark也未监视到任何数据,此时利用fdError函数得到的错误码为55,提示发送消息过长。通过网上查找资料得知,根据协议,UDP包在去头去尾后留给应用层的数据最大确实为1472,但当数据超过1472时,协议应当能够自动分割大包,不知道为何会提示发送消息过长。请问NDK是否支持一次性发送超过1472字节的大包,是否需要使用某些函数配置DSP,希望能够详细说明,谢谢。