您好,
谁调试过PA_emacExample这个历程吗?
我现在遇到一个比较棘手的问题,我是用6670和FGPA的网口是通过switch连接通信的,通信也是走的mac层,没有phy芯片。
就是在这个历程中,在初始化都完成后,发送包也正常,就是在接受数据包的过程中,数据从FPGA发送过来,怎么那个接收中断函数有时候能进入,有时候无法进入。。。不知道是什么地方出了问题,期待解答啊。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Baoyi,
您好!
建议从几个方面查一下问题:
1) 是由于EMAC的收包数目是否正常?
2) 接收队列是否有空闲描述符?
3) 如果上面两点都没有问题,建议查一下中断事件和标志是否正常。
下面这两个链接有EMAC调试文档以及EMAC的另外一个例程,可参考。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/49506.aspx