This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我想测试一下板子的自启动,用的自己做的板子,程序是一个简单LED闪灯程序,将GEL的一部分初始化功能融入到main函数中,编译后生成.out文件。然后使用AISgen生成.ais文件。请问之后我怎样把.ais烧写到NOR Flash中?有没有现成的烧写工具,还是需要自己编程实现?如果需要自己编程的话应该怎样把文件烧写进去?学生第一次接触DSP,十分感谢您的解答!
Serial Boot and Flash Loading Utility for OMAP-L138
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138
您好,我看了下这份资料,但还是不太明白。我做的板子上没有用到SPI和UART,所以相关引脚都没有连出来。和上位机的通讯只通过JTAG连接的SEED560V2仿真器。这种情况下还可以使用这个工具进行烧写么?我看他的意思是需要用到串口和UART的