This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一块自己设计的DM6467的板子,使用tvp5147m1解码芯片,视频源为PAL信号输入,
tvp5147m1配置为BT.656模式,输出端为 vpif channel 0 ,(原理图与开发板类似,但不含有tvp7002与cpld),
实际检测过 DATACLK 时钟为27Mhz,XTAL1外部连接的晶振为14.3Mhz
寄存器配置项见附件:
采集出来的图片效果:
实际图片效果
谁能给个建议或思路,谢谢大家帮忙!
2.11.28 Output Formatter 1 Register确认一下5147和后面芯片的接法和设置是匹配的
2.11.29 Output Formatter 2 Register 打开black screen,如果确实黑屏没有绿色倾向,那么输出时序这块应该没有问题,问题出在采集这边
2.11.35 Status 1 Register 看sync lock状态。正常情况下应该是lock的
2.11.38 Video Standard Status Register 看看tvp5147识别出来的是不是就是PAL
或尝试调整
2.11.53 F and V Bit Control Register 改变FV的参数试试,可能是非标信号输入造成的
wait,你在顶楼里面给出的你采到的图片,为什么是有2种不同的效果?
还有,输出黑屏这边,为何是上下2个颜色。
是不是解交错DEI那边再DM6467端设置不对,你是不是输入信号是隔行的,6467设置成了逐行?这样2个隔行的场被当做逐行的拼起来了?
Eason Wang:
你好!
1. 视频输入源是vcd composite,顶楼那张正常图像是把vcd接到电视上放出来的效果。
2. 输出黑屏这块实际显示效果与板子未接信号源时显示效果是一致的,
暂时不能确认输入信号隔行还是逐行的。
请问:6467的vpif怎么设置逐行或隔行扫描,在vpif datasheet没看到相关的配置。
2013-12-10
zeng
谢谢 Eason的帮忙,之前显示图像效果不行是因为我们把yuv422sp数据用yuv422I方式播放。
这个和你的比较像
http://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f/354/p/217718/767293.aspx?Redirected=true