目前调试C66xx 的 AIF2接口,主要的文档有“hardware user guide ” ,“low level driver user guide”,“aif2 programming”,
还没有搞清楚怎么使用AIF2,大概可能使用CPRI协议,generic模式,请问:
1. 有没有其它比较实用的文档,目前的文档看得一头雾水,主要的工作流程也没有搞清楚,咋入门?
2. AIF里面有几个Timer,是用来干嘛的?
3. AIF对CPRI协议数据的处理过程,如CPRI 基本帧 里的控制字,若干AxC,
是不是收到一帧后,把控制字、每个AxC,分别分开存储到buffer?每帧里面的AxC个数是不是自己配置?
4. CPRI协议,generic packet模式,用AxC traffic传用户数据,对控制字怎么处理呢?不处理?
这种模式下如何定义一帧?还有frame boundary什么的?
5. AIF,CPRI协议模式,启动以后是不是要按照CPRI的流程自动进行链路检测和握手?硬件完成?
6. AIF driver文档,驱动太底层,文档自己都不完整,没有高层点的驱动?像FFTc那种。
7. AIF是不是启动后一直按照帧格式发送数据?若没有user数据时候怎么办,一直发0么?如何确定目前是否有user数据发送?
谢谢~