This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6670 Boot 调试信息查看



Hi:

  CCS版本为CCS5.1.09    

 各位大侠,我们开发的应用系统在Boot下有一些问题需要调试,请问在Boot下如何查看代码的运行信息?之前是通过CCS load Symbol查看运行信息的,但是现在load symbol时提示没有任何可用的信息。请问如下解决。

  • 你是想看DSP起来后RBL的运行状态么?参考RBL source code其中有一个BOOT STATUS状态变量记录相应的boot进程状态.

    如果怀疑上电后RBL运行异常的话,建议首先确定供电、时钟及bootpin配置的正确性,具体参考C6670 data manual。

    RBL源码:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/6352.aspx