最近在开发5502,EMIF接口中有HOLD与HOLDA引脚。看了下资料一个为保持请求,另一个为保持应答。请问这两个引脚在何种场合中使用。
我目前EMIF是外接了SDRAM与NOR FLASH,是否就不需要使用这两个引脚。不使用的话是否需要上拉或下拉。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在开发5502,EMIF接口中有HOLD与HOLDA引脚。看了下资料一个为保持请求,另一个为保持应答。请问这两个引脚在何种场合中使用。
我目前EMIF是外接了SDRAM与NOR FLASH,是否就不需要使用这两个引脚。不使用的话是否需要上拉或下拉。谢谢!
你好,
HOLD/HOLDA管脚一般在DSP和其他主机共用一个外接器件的时候, 避免冲突. 如DSP和FPGA share一个SDRAM, 当FPGA要访问SDRAM时, FPGA先把HOLD管脚拉低发出请求, DSP收到请求后, 完成当前EMIF口的操作, 释放出EMIF总线, 拉低HOLDA管脚通知FPGA可以用EMIF总线访问SDRAM. 这在EMIF user guide里有介绍.
你目前的设计, 如果没有其他外设要访问SDRAM或者Nor flash的话, HOLD, HOLDA管脚可以拉高不用.