This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS5.1.0.09000_win32 安装完成后无法启动

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

在TI网站上 download了 CCS5.1,选择的完全安装,中间没有提示过licence或者适用30天的界面,安装完成后,启动时报错,

卸载重装后,选择定制安装,一样出现同样的问题,重装了很多次都无法解决

附件是启动时的 log信息

基本上都是 下面这样的错误提示

Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\ti\ccsv5\ccs_base\DebugServer\bin\win32\LibraryLoader.dll: 由于应用程序配置不正确,应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会纠正这个问题。

 

log.rar
  • yt y,

    您好!

    也许可以试试在默认路径安装。

  • 谢谢LS 我就是在默认路径安装的,包括workplace 最一开始都是默认的,无法启动

    卸载重装时才把workplace选到了别的地方试试,结果问题依旧

    好好的.net freamwork架构不用,用java的。。。错都不知道怎么错的。。。我在想是不是我得先装个最新版的java的虚拟机啊,还是要自己装个ecplace

  • yt y,

    应该不需要自己安装eclipse这么麻烦。我在和CCS团队联系看看是否有别的建议。

  • 多谢LS

    等待您的好消息,我今天一天就做了一件事,就是在线安装,之前都是下载下来离线安装的,因为官网上没有提供MD5值,我也不知道是不是下的东西不够完整,没办法做哈希校验

    今天选择在线安装,最后提示了一个XXXX未正确安装,当时一“激动”忘记截图保存了,公司的网络还是很慢的,下班的时候继续装了,但愿明早能看到成功的好消息吧

  • yt y,

    以前有类似问题是通过重装Microsoft VC redistributable package解决的。安装包应该在下面的路径可以找到。

    CCS5.1.0.09000_win32\baserepo\vcredist_x86_2005.exe

  • 重新安装了 2005的  2008的 可再发行组件包 和eclipse 的基础包

    也就是 vcredist_x86_2005.exe     vcredist_x86.exe  和eclipsebase_setup_3.7.0.0.exe

    都不行

    我自己的机子上装有vs2010 ,这个应该不会有影响的吧

    安装的时候已经退出了 各种杀毒软件。。

    还是不行,我要郁闷了。。。

  • 您好,

    请问你重新安装完之后出现的问题现象还是一样么?请问你们那是否有电脑已经安装成功了,如果有的话,可以将安装后的文件进行比较一下,可以将安装成功的文件copy过来覆盖。如果没有成功的话,可以换台电脑试试。

    方便的话将你安装后的CCS路径下的文件目录多截几张图发上来看看,谢谢

  • 其它人只是安装过V4.X具体哪个版本我没问

    我再换个原版的xp sp3 的虚拟机里面的系统试试

    重新安装之后现象还是一样的,图片如下

  • 刚刚试完,我在虚拟机里面的系统里面安装,可以正常启动什么问题都没有

    而虚拟机里面的系统和我外面的系统的区别就是,虚拟机里面的系统装完系统之后什么都没装过,是我专门用来测试用的,

    而我的实际的操作系统装了很多的软件,我再去对比下有什么区别。。。

  • 对比了一下,不能用的那个TI文件夹里面 确实要比能用的那个TI文件夹里面缺一部分文件,

    类似 compreg.dat 和xpti.dat 等等,还有好多

    但是复制过去也是一样的无法打开

    后来把整个能用的TI 文件夹,覆盖到不能用的TI文件夹,还是不能用,尽管我知道这么做好像不对,因为我看有些文件是随机生成的,

    现在难道是跟系统有什么关系了么?

    我是用的同一张盘装得系统,只是实际用的系统中装了很多软件而已。

    郁闷了,难道真的要在虚拟机里面学习了。。。

  • 不过错误的提示好像是变了,现在是

    Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\ti\ccsv5\ccs_base\DebugServer\bin\win32\LibraryLoader.dll: 由于应用程序配置不正确,应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会纠正这个问题。

    还有Caused by: org.osgi.framework.BundleException: Exception in com.ti.ccstudio.debug.server.DebugServerPlugin.start() of bundle com.ti.ccstudio.debug.server.

    以及Caused by: org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseLazyStarter$TerminatingClassNotFoundException: An error occurred while automatically activating bundle com.ti.ccstudio.debug.server (335).

    ENTRY org.eclipse.core.jobs 2 2 2011-12-22 13:53:36.531

    !MESSAGE Job found still running after platform shutdown.  Jobs should be canceled by the plugin that scheduled them during shutdown: org.eclipse.ui.internal.AbstractWorkingSetManager$10

  • 各位专家有啥好的建议没,总不能重装系统吧。。。机器上要用的软件很多的。。。。。。。

  • yt y,

    您的问题比较特殊。稍等我们内部讨论一下看看是否有更多的建议。

  • yt y

    您好

    这种问题有可能是软件冲突,如果你有系统备份的话,可以恢复系统尝试下。

    谢谢

  • 我个人来讲是不做系统备份的,大不了就是重装个系统而已很快的

    但是您说可能是软件冲突,有系统备份可以尝试恢复系统

    假如我有系统备份,我要恢复到哪呢,即便是我每装一个软件,就做一个系统备份,也要知道是和哪种或者哪个软件冲突才能决定恢复到哪一天,

    更何况我觉得应该不会有人每装一个软件之前就备份一个系统的

    所以,我的意思是想说,要找到问题的原因,或者分析出到底是与哪些软件冲突,才能解决问题

    对于我个人来说,恢复系统,就相当于重新安装系统,那么我是不是要先安装CCS,然后把我要装得软件按顺序再重新安装一遍,然后去判断到底是在装了哪个软件之后导致CCS不能用?

    这个工程未免有点浩大了,对于我来说可能需要一周的时间了。。。

  • 各位专家,除了重装系统还有别的建议或者说,解决办法么?

    我的LOG信息已经提交上来了,

    难道不能基于里面的错误提示找出问题的所在么?

  • yt y,

    感谢您的耐心和支持!

    由于我们也没有碰到过类似的问题,只能通过有限的信息提供建议。

    目前最新的log已经提交给CCS部门,我们会尽快给您答复。

    谢谢!

  • yt y,

    请帮忙确认在12月20日贴的log是你重新安装VC redistributable package 之后的log吗?

    多谢啦!

  • 问题已经初步解决。多谢各位专家

    说下我解决问题的过程,

    之前有一位专家曾提过要重新安装VC redistributable package ,我按照这位专家的提示重新安装过,但不是安装的baserepo这个目录下的,因为我试过用baserepo目录下的 vcredist_x86.exe和vcredist_x86_2005.exe来进行重新安装,但是会提示我的机器上有更新的版本,而无需安装这两个。于是我到微软的官网上下载了更新的版本来重新安装,但是这样没有解决问题

    后来,我在虚拟机里面安装的时候,把安装日志记录下来,和实际系统里面的安装日志对比了一下,发现唯一的区别就是在虚拟机里面首先安装了 2005和2008的redistributable package ,只有这么一点区别

    但是我在实际操作系统里面却是因为CCS检测到我已经安装过了,故没有安装,我无意中在我的安装程序列表中发现我的机器上安装了很多版本的redistributable package ,于是我就在想是不是因为 redistributable package 的版本问题而导致的

    于是��去下载了一个windows  install cleanup .exe 利用这个工具卸载掉了机器里面已经安装的所有的2005和2008的redistributable package  然后使用baserepo这个目录下的两个程序包进行安装,然后问题就解决了

    但是其他的软件是否还能用我还没试过,为了不至于导致其它软件不能用,我把我的所有版本的redistributable package 截图记下来了

    各位专家可以看一下

    最后我想给各位专家提个小的建议,鉴于微软提供了这么多版本的可再发行组件包,各位专家在开发CCS的时候是否考虑用稍微新一点的版本进行开发,这样的好处是可以避免最初的版本无法安装的情况,因为我发现,除了最初的版本无法和新版本共存,稍微新一点的版本 与更新的版本是可以共存的,

    最后贴上我的机器里面拥有的所有版本的截图,祝各位好运

  • 忘记把我上文中 使用的工具 贴出来了

    下面这个工具就是微软提供的所有微软发布的程序的注册表清除工具

     

    windows install clean.rar
  • yt y,

    您好!多谢您的确认和经验分享!

    我们会将您的宝贵意见反馈到产品线,进一步改进我们的产品。

    有时间也请多到论坛来看看。

  • 做个标记,备用.我的CCS3.3安装自动滚回了.....

  • 很感谢这位朋友 ,我也是碰到同样的问题 ,按照你的办法终于搞定了,再次非常感谢你 !!

  • 客气,经验是拿来分享的……

  • 同样的问题,这个方法能够解决我的问题。一开始装在别处,提示错误信息,以为是安装目录不对。卸载重装到缺省目录,还是同样错误。最后用上面的方法解决了。看来还是软件的问题,跟别的无关。

  • 我也遇到了同样的问题CCStudio v6。启动后,闪一下就自己关闭了。