我注意到以下链接中的一句话
- Routing of interrupts to FIQ (Not supported in AM335x GP devices)
http://processors.wiki.ti.com/index.php/StarterWare_02.00.01.01_Release_Notes
这是意味着AM335x的FIQ根本不可用?
AM335x有一个NMIn管脚(或者叫EXTINTn)这个管脚是否可以触发AM335x进入FIQ中断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到以下链接中的一句话
http://processors.wiki.ti.com/index.php/StarterWare_02.00.01.01_Release_Notes
这是意味着AM335x的FIQ根本不可用?
AM335x有一个NMIn管脚(或者叫EXTINTn)这个管脚是否可以触发AM335x进入FIQ中断?
对于通用版本的AM335x的FIQ是关闭的。
对于国内的客户,用的都是通用版本的AM335x
梁工:
在我们的TRM 6.1中写了NOTE,如果是官方文档有明确说明,那就是FIQ不可用
ARM core 的确是支持FIQ的,但是对于国内所用的通用AM335x(GP version), 这个FIQ没有使能,故不能使用。
对于IRQ,您可以减少中断处理函数内的处理过程来缩短中断屏蔽时间,或者使用嵌套中断的方式。