我们在dm6467平台上使用adv7343作为编码芯片 ,vpif连接到adv7343的Y0~Y7,VPIF_CLKOUT2连接到CLKIN_A管脚,
配置adv7343从DAC_1输出 CVBS信号,画面显示在电视机上,奇怪的是电视机上显示的一直都是是黑白画面。
已经测试adv7343 Color Bar显示是有7种颜色的,视频输入源也是有色彩的。 vpif使用默认的配置,adv7343配置如下:
adv7343 write addr=17 value=02
adv7343 write addr=00 value=12
adv7343 write addr=01 value=80
adv7343 write addr=02 value=20
adv7343 write addr=80 value=05
adv7343 write addr=82 value=cb
adv7343 write addr=84 value=19
adv7343 write addr=87 value=0f
adv7343 write addr=8c value=cb
adv7343 write addr=8d value=8a
adv7343 write addr=8e value=09
adv7343 write addr=8f value=2a
请教一下如何配置vpif或者adv7343寄存器 才能让它正常工作?