各位:
Queue Pend 中断映射问题:
对662-675队列的Pend中断事件是通过CIC0和CIC1映射到Host 中断的。在例程中使用的Primary Interrupt事件为QM_INT_LOW_1,ID为33,可是改时间对应的描述是“QM interrupt for 32-63”,我认为该类似事件ID0-15)应该是针对队列0-511的Queue事件的。不知道为何要将662队列的事件映射到这里?
另外 63号ID “CIC0_OUT(3+8*n) Or CIC1_OUT(3 +8*(n-4))”,我明白这是CIC0或者CIC1的输出Host,但是括号里的(3+8*n)得到的数值是什么意义呢?? 并且在Table注释中又写成对core0-3:“CIC0(interrupt number +16*n)”,对4-7内核“CIC1(interrupt number +16 *(n-4))”,这里的 interrupt number是系统中断ID还是什么? 为何又变成“16”了?