将编译出来的out文件,在线debug load program 可以正常运行,链接到电脑上也可以识别。 但是通过Nor flash writer 工程固化之后,不能正常运行。不能识别U盘。 CCS5.2 + ezdsp 5515
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将编译出来的out文件,在线debug load program 可以正常运行,链接到电脑上也可以识别。 但是通过Nor flash writer 工程固化之后,不能正常运行。不能识别U盘。 CCS5.2 + ezdsp 5515
我的现象和你一样,帮你补充一下:
程序固化到FLASH之后,上电第一次运行不能读SD造成MSC初始化失败。仿真(不使用GEL)可以正常运行,CPU Reset也可以正常运行,只有在上电第一次的时候不能读SD卡。
通过LCD显示判断,上电第一次运行,程序是死在 AT_ SYS_INIT (文件系统初始化)的第一次读取SD的MMC_read函数,在发送给SD 读指令MMC_sendCmd后,等待MMC_isr进行回调的位置。(句子有点长)
MMC_isr的程序:
void mmcsd0_isr(void)
{
MMC_intEnable(mmcsdHandle, 0x0000);
mmcsdTxferComplete = 1;
}
回调函数:
void mmcsdDataCallback(void *hMmcSd)
{
while(mmcsdTxferComplete != 1);//程序就是死在这里的。
mmcsdTxferComplete = 0;
}
不知道MMC不产生中断的原因是什么?
MMC初始化都没问题的呀,在程序开头也加过了MPRT指令避免SD被屏蔽。
*(ioport volatile unsigned*)0x0001 = 0x000E;//ENable MPORT
asm(" idle");
同 等 TI工程师来解惑。
你的的程序是死循环在 这里吗? 800002: 0000bf_5100 RPTCC #191, AC0 == #0 || SFTL AC0,#1
纠结了1个星期的问题,现在终于解决了,心情好好!
请你先查看这个链接:
然后,在BIOS的MEM设置里面,吧SARAM和VECT段的地址修改下就OK了。
在地址0x4e000-4ffff处,千万不要使用。